This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:MCU 刷写期间的 WD-EN 引脚控制

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608521/tps3435-q1-wd-en-pin-control-during-flashing-of-mcu

器件型号: TPS3435-Q1

您好...

我们计划在应用中使用 TPS3435CECAJDDFRQ1 来控制 TMS320S28377SPTPT 的复位引脚。

当 MCU 进入闪存模式时、它不能提供 WDI、这会导致 WDT 持续下拉 MCU 的复位。

为此、我们原本计划通过 BJT 将 TRST 引脚连接到 WD-EN 引脚、以便在 MCU 工作 (TRST –0) 时、WD-EN 将为高电平、WDT 将照常工作。

当 TRST 为 1 时、MCU 进入闪存模式、此时 WD-EN 将被设为零、即 WDT 在刷写期间将无法控制 MCU 复位。

请告诉我您对这一实施情况的看法。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

     预期用途是使用外部控制在刷写期间禁用 WD-EN。 如您在 WD-EN = 0(低电平状态)时所述、看门狗将被禁用、WDO 将保持未置位(高电平)。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua 的答复。 这将帮助我们...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua:

    我们可以对 WD-EN 引脚进行外部控制。 为此、我们正在考虑是否可以为 WD-EN 提供 TMS320F28377SPTPT 的 TRST 引脚。 我们将检查逻辑电平、即是否需要反转、我们可以执行。

    请让我知道您对此的看法...

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    鉴于 TRST 可驱动 WD-EN 并且电平对齐、因此在您的刷写期间看门狗被禁用 并在您想要正常运行时启用、我觉得没有问题。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua:

    感谢您的答复。

    此致、

    Prahaladh S