This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Vref 的 ENOB = 3.3V

Guru**** 2996220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612337/tms320f28377s-enob-for-vref-3-3v

器件型号: TMS320F28377S

您好、  

我们计划在应用中使用 TMS320F28377S MCU。

我们计划对 ADC 使用 3.3V VREF。

在数据表中、我们可以看到、对于 VREF = 2.5V、给出了 ENOB。

对于 3.3V VREF、我们需要 12 位单端 ADC 的 ENOB

请在这方面指导我们。


此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    感谢您的到来。 您描述的设置 在有一项关键要求时有效、如数据表中所述:

    VREFHI  引脚必须保持低于 VDDA  + 0.3V、以确保正常工作。 如果 VREFHI  引脚超过此电平、可能会激活阻塞电路、并且 VREFHI 的内部值 可能会 在内部浮动至 0V、从而导致 ADC 转换或 DAC 输出不正确。

    VDDA 的电压源容易产生更多的噪声/漂移/失调电压/瞬态等 电压基准源。 无论相应器件的实时工作条件如何、都   必须遵守 VREFHI <(VDDA + 0.3V)。

    遗憾的是、我们只执行了 2.5V 基准电压的特性和验证数据。

    我们预计 VREFHI 为 3.3V 且 fin  = 100kHz 时、ENOB 值一般下降~0.2 位。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    感谢您的答复。

    查看这方面。

    此致、

    Prahaladh S