This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM642:编译器无法继续运行

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598136/tms320dm642-the-compiler-cannot-continue-running

部件号: TMS320DM642

尊敬的

我们应用了该产品 TMS320DM642AZDK6、但一些编译器无法继续下一步。 您能查一下可能的原因吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    未提供足够的信息来调查此问题。

    有关所需的详细信息、请参阅以下文章。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_support.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是在运行时、程序会检查芯片、可以连接到芯片、但无法运行芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5861._025F385EC6899198_.mp4e2e.ti.com/.../8103._636B385EC6899198_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎使用的是旧版本的 CCS。 CCS 3.x 或更早版本。 请注意、此版本不受支持。

    也就是说、您的问题与编译器无关。 您似乎有一个正在加载到目标的可执行文件、我看到它已成功加载并到达程序的入口点。 您的第一个视频仅运行、没有其他结果。 它运行的第二个视频与输出。 我假设第二个视频正确。  

    至于为什么在第一个视频中它不能正常运行,我不能说。 您将需要逐步执行代码并查看其失败的位置。 我在这里可以看到 CCS 本身似乎没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前似乎无法烧录 TMS320DM642AZDK6 程序。 如何解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先焊接电路板、然后将其烧坏。 它可以与该芯片通信、但找不到刻录地址、因此无法进一步刻录。 更换芯片后、没关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这听起来像是硬件问题。 很高兴听到更换工程。 感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种燃烧不会进入的常见原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此类刻录无法进行的常见原因是什么?

    我不确定。 我将提请器件专家注意此主题以作进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的问题分配给相关专家。 请注意,由于圣诞节和新年假期,可能会延迟回复。 如果您在 1 月 1 日之前未收到回复、请随时 ping 此主题

    感谢您的理解。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei

    你看到的东西有很多可能的原因。  

    在这种情况下、似乎器件有时可以工作。 这可能是由于电压供应问题、焊接连接不良等原因造成的

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一个没有被烧毁。 在刻录过程中、无法找到芯片的相应刻录地址、从而阻止了刻录过程的继续。 它根本不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在多少台设备中、您看到了多少次故障?  

    您是否采用了 ESD 安全处理规范? ESD 可能会损坏器件。  

     电源轨电压是否符合规格?   

    器件断电时是否驱动引脚?  

    是否在另一块板上对无法正常工作的器件进行了测试?  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在、项测试中、1 μ s 内、28 个 BGA 器件无法写入地址。 如随附的视频所示;
    2. 在同一板上,更换芯片后,正常写入可以是 performed.e2e.ti.com/.../video_2800_19_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用出现问题的某个器件重新填充已知良好的板?   结果是什么?  

    ——保罗