This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SFRA 库、controlSUITE 或 c2000ware?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612199/tms320f28377s-sfra-library-controlsuite-or-c2000ware

器件型号: TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: SFRAcontrolSUITEC2000WARE

您好、

SFRA 库、随 controlSUITE 提供。 由于 controlSUITE 有点旧、现在包含的 SFRA 库是什么不是旧产品? 此外、是否有任何对随附的 C2000 Compensator Designer GUI 的更新?

C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\Float\lib\SFRA_F_Lib.lib  

C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\gui\CompDesigner.exe  

 

为 DCL 设计的补偿器似乎会生成相同的 3P3Z 系数、但所有 Ax 常量的符号除外。 但此工具不包含+ 1 个 CP /+ 1 个 CZ 型号的 2P2Z 和 3P3Z 环路。  

我是否应该使用一些新的方法来执行 SFRA?

谢谢

Edward