This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:PWM 使用 TMS320F28377D 时出现问题?

Guru**** 2928020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613010/tms320f28377d-problems-with-the-pwm-usage-of-tms320f28377d

器件型号: TMS320F28377D

对于我们的最新工程、我们使用了 TI 的 dsp2837d、但其操作存在一些问题。 您能帮助我们进行分析吗?

使用以下芯片会出现以下现象:PWM 驱动端口、在固定开关周期 (30k) 下、占空比动态变化(作为直流电源的输出电压控制)。 在运行期间、PWM 偶尔会连续导通、从而触发保护功能。

image.png
之后、我们将其替换为我们的参考样片机的 DSP、如下图所示(根据我们的板卡,我们将其替换为 DSP)、它可以正常运行。
我们比较了两种 DSP 并发现晶圆来源不一致。 您是否曾在此处报告过类似问题?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:
    未加载图像。 您能否再次上传? 我没有遇到任何 像您提到的问题。
    谢谢
    Praneeth