This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:ePWM SYNCI 问题

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612899/f29h859tu-q1-epwm-synci-question

器件型号: F29H859TU-Q1

尊敬的专家:

 

我的客户有一个 ePWM 同步问题、她想再次与 BU 确认。

在 F29 中、是否可以将任意一个 ePWM 用作其他 ePWM 的同步输入源而没有任何时序要求? 例如、EPWM11 可用作 EPWM1 的同步输入源。

 image.png

 

您可以帮助检查这个问题吗?

谢谢!

此致

Kita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    是的、在 F29x 上、您可以独立选择每个 EPWM 的同步源、以来自任何其他 EPWM。  

    此致、

    Allison