This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:找不到演示代码

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605179/f28e120sc-can-not-locate-demo-code

部件号: F28E120SC
Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RH

我购买了 LANUCHXL-F28E12x 套件以及 BOOSTXL-DRV8323RH CB 电源卡。 我还下载了 Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00_All.zip。 但是、我找不到演示代码。 有人能帮我找到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 专家将很快与您联系。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我正在等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28E12x 器件的电机控制示例代码将在即将推出的 Motor Control SDK 6.0 中提供。 如果您想立即在电路板上工作、可以参考 F280013x 示例并移植。 谢谢。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的韩先生:

    您能否告知我 MOTORCONTROL SDK 6.0 的预期发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    当前计划将于 2026 年 2 月底或 3 月初实施。 谢谢。

    Han