This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:C2000WARE_ROOT 警告

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612662/tms320f28377d-c2000ware_root-warning

器件型号: TMS320F28377D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好!  

我有这些警告:  

image.png

使用 CCS 中的搜索工具、没有提及这些环境变量。 而且没有提到 CCS 全局变量或系统变量。

我使用 CCS 20.0.2 和 C2000Ware_5_04_00_00。

如何修复此警告?

感谢您的帮助:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请告诉我您发现哪个项目有此问题?  

    C2000WARE_ROOT 应指向 C2000Ware 安装目录

    应该是 C:/ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎如您所示声明 C2000WARE_ROOT 可以清除警告。 我不知道这个变量在哪里被调用,但现在问题似乎已经解决了。

    谢谢!