This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:闪存 CPU1 时确定

Guru**** 2917790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613127/tms320f28388d-issure-fwhile-flashing-cpu1

器件型号: TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

在尝试刷写 TMS320F28388D 的 CPU1 时、我遇到了我之前从未遇到的问题。

环境:

开发 IDE:CCS v20.2.0 (IA)

我知道我的代码可以正常工作、因为我之前使用同一固件刷写了 5 个其他电路板、运行正常。 我直接加载一个使用编译后处理步骤创建的十六进制文件。

我正在通过 Uniflash 刷写 TMS320、我使用 XDS110。

GPIO72/GPIO84 始终连接到 1。 我从不更改引导引脚配置、

当我尝试刷写 CPU1(甚至擦除它)时、会出现以下问题、请参阅末尾的屏幕截图 5 错误

我之前刷写了 CPU2(因此 JTAG 正常工作,不是硬件问题)。 我知道我应该先刷写 CPU1。 这是一个问题吗?

我擦除了 CPU2 的闪存、它可以正常工作、但仍然有问题。 就像 CPU1 的闪存损坏了。

是否有建议在更换组件之前尝试?  

谢谢、

Adrien

Programr_flash_problem.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 CCS IDE 而不是 Uniflash 来刷写 TM、则在启动调试会话时收到相同的错误(请参阅前面的屏幕截图)、但我无法执行任何其他操作、调试会话将停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    您能否尝试根据此表将器件置于等待引导模式、然后尝试擦除闪存

    此致、

    IRA