This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:具有更大存储器且更快的 MCU

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU, TMS320F28377S, TMS320F28377D, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612422/tms320f28377s-faster-mcu-with-more-memory

器件型号: TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D、F29H850TU、 AM263P4

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我们的客户将启动一个新工程、想知道我们是否有比 TMS320F28377S 速度更快或内存更多的 MCU。 我已经查看了我们的 C2000 产品系列、但 TMS320F28377S 似乎是同类产品中速度最快的产品。   

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我会在下面推荐几个选项。  

    1) TMS320F28377D、其 C28x DSP + CLA 比 TMS320F28377S 多一个、处理能力翻倍。 我们还拥有 TMSP320F28377D-ROM EP、可在 面向航空航天的扩展温度范围内实现。  

    2) F29H850TU 在 200MHz 上具有 3 个下一代 C29x DSP 内核。 每个 C29x 的性能都是 C28x DSP 的 2 倍以上。 该器件还具有大型闪存和 RAM。  

    3) AM263P4、其中有 4 个 Cortex-R5F 内核在 500MHz 上运行、但该器件不是 C2000 器件。  

     如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Michael