This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:面对模块过流故障

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614831/tms320f2800157-facing-module-over-current-fault

器件型号: TMS320F2800157

您好、请参阅此数据、模块过流故障在不同的测试场景中发生。 请帮助我们分析并找出解决此问题的根本原因。

总增益≈12.72

Vmax = 3.3V

Vsmax= Vmax/GAIN=3.3/12.72=0.2594339622641509

IMAX = Vsmax/Rshunt = 0.2594339622641509 / 0.0003

I(满量程电流)= 864.77A

 

overCurrent_A =

  (objSets->overCurrent_A > objSets->maxPeakCurrent_A)?

    objSets->maxPeakCurrent_A : objSets->overCurrent_A ;

 

USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A = 500.0A

USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A = 864.888A

objSets->maxPeakCurrent_A = 864.888 * 0.475 = 410.82A

0.475 =安全裕度系数

overCurrent_A =最小值 (500,410.82)

overCurrent_A = 410.82A

 

objSets->currentInv_sf = 4096/USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A;

currentInv_sf=4096/864.888=4.735

 

cmpValue = overCurrent_A * currentInv_sf;

cmpValue=410.82×4.735≈1944

 

410.82A→1944 ADC 计数

 

处于三分流器模式:

USER_M1_IS_OFFSET_CMPSS =(2048+2048+2048)/3 = 2048

 

dacCMPValH = 2048 + 1944 = 3992

dacCMPValL = 2048 - 1944 = 104

 

CMPSS_setDACValueHigh (...、3992);

CMPSS_setDACValueLow (...、104);

 

在以下情况下、CMPSS 设置为跳闸:ADC < 104  或  ADC > 3992


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gudditi:

    请帮助提供问题说明的更全面的说明。 您是否正确测试了电机控制实验构建 1 中的电流限制功能?

    此致、

    彼得