This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:对 PIPE INT_LINK_OWNER_y 的阐释

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614298/f29h859tu-q1-clarification-on-pipe_int_link_owner_y

器件型号: F29H859TU-Q1

大家好!

观察中断与 SSU 之间的交互:根据 TRM 表 5-5“CPUx INT 错误聚合器错误“和表 5-4“访问权限“、客户最初理解 Owner_link 仅影响对中断 PIPE 寄存器的访问。 但是、在 F29H85x 电路板上进行的测试表明、ISR 入口点也必须与 Owner_link 属于同一链路。

您能否确认以下一组参数配置是否正确?

  • PIPE INTSP = 0x2
  • PIP_RTINT_THRESHOLD = 50
  • PIPE INT_CONFIG_y.PRI_LEVEL = 51(将 INT y 识别为 INT 中断)
  • PIPE INT_LINK_OHER_y = 0x5
  • INT_VECT_ADDR_y = 0x100054F8

在这种情况下、地址 0x100054F8 处的代码是否必须属于 LINK5(根据 OWNER_LINK 设置)、LINK5 是否应该与 STACK2 关联(根据 INTSP 设置)?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    您的理解是正确的。 由于 PIPE 中只有一个 INTSP、因此与 INT 中断关联的所有链路都需要使用与 INTSP 等效的相同栈。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    谢谢你。 您能否打开要修改的 TRM TT、因为表 5-5 不完整、上述内容应该清晰说明?

    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois,

    是、已注明。 我们将在 TRM 的下一个版本中提供此信息。

    此致、

    Aishwarya