This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC23338EVM-107:在低功耗和低频下测试 PFC23338EVM

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: PFC23338EVM-107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614498/pfc23338evm-107-testing-pfc23338evm-at-low-power-and-low-frequency

器件型号: PFC23338EVM-107

您好、

我想订购 PFC23338EVM-107 评估板。 但是、我有几个问题可以确保评估板符合我的目的。 如果您能帮助我解决以下问题、我将不胜感激。

  1. 开关频率为 65kHz。 例如、如果我要将该频率降低到 20kHz、我需要考虑哪些变化?
  2. 转换器可以运行的低极功率是多少?

 

谢谢、

Jalal