This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:在 EV 压缩机应用中使用 instaspin 时、电机无传感器启动

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613841/tms320f2800156-q1-motor-start-sensorless-with-instaspin-in-ev-compressor-application

器件型号: TMS320F2800156-Q1

你(们)好  

我发现一个问题、即在满载条件下启用 instaspin FAST 时电机启动。

电机以 2Hz 的频率失速(等于强制角)、是否卡在开环中?

什么会导致此问题?

相电流如下所示。

第一次启动时、电机似乎没有进入闭环、以 2Hz 的频率卡在开环上、相电流仅为 20A、无法达到 50A 最大启动电流。

第二次起动时、它将转至 600rpm、然后降至 2Hz、等待 1s、然后再转至目标速度。

应用是具有 8P12S IPMSM 的 800V EV 压缩机、并使用压缩机中的液体制冷剂进行测试。

此致

Wu