This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-BAT-EVM SOM:在存储体模式 1、存储体模式 3 下无法刷写.out。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612461/f29h85x-som-evm-not-able-to-flash-outs-in-banks-mode-1-bank-mode-3

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

当我尝试在存储体模式 1 或存储体模式 3 下使用 CCS 刷写.out 时、操作会失败。 但是、在存储体模式 0 和存储体模式 2 中、它们工作正常。 如何解决此问题?  

 

 

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    F29x 闪存专家正在出差来获得一些客户支持。 请预计响应会延迟。

    --

    此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    操作失败

    您收到的错误消息是什么?

    当我尝试刷写.out

    F29x SDK 中是否有一个示例工程只在使用自定义代码时发生此情况?

    此致、

    Marlyn