This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29x 的信任密钥根由 SOM 或 F29h85x 中的 ROM 代码融合?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615331/f29h85x-som-evm-root-of-trust-keys-of-f29h85x-are-fused-by-hsmrt-or-rom-code-in-f29h85x

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、
在 HSM 模块中运行的 HSMrt 或 HSM 的 ROM 代码如何在 F29h85x 中融合信任根密钥?

此致、

Shashank  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    信任密钥根由 HSM ROM 代码融合在 F29 中。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal