This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850TU — 上电期间 GPIO 输入钳位电流的结果

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614336/f29h850tu-f29h850tu---consequence-of-gpio-input-clamping-current-during-power-up

器件型号: F29H850TU

您好!

我正在为安全关键型应用设计一个简单的电路、即使在单一故障的情况下、该电路也必须是安全的。 任务是驱动一个由 24V 电压轨供电的简单继电器、该电压轨在 MCU 供电之前通常处于活动状态。 现在、导致头痛的故障是驱动 MOSFET 的漏极到栅极短路:

image.png

在这种情况下、最终我会有一个钳位电流流入 GPIO、并仅受 R1 的限制。 虽然在通电状态下、假设钳位电流 2mA、这不会导致任何问题、但在启动期间可能会有所不同。 在数据表第 141 页、我阅读了以下陈述:

image.png

显然、发生所述故障后首次给 MCU 上电时、就违反了此要求。 现在我想知道,在这种情况下会发生什么? 我是否必须假定 MCU 会随机切换引脚、或者它是否会安全地损坏?

非常感谢!

此致!

Christoph Egger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“682395" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614336/f29h850tu-f29h850tu---consequence-of-gpio-input-clamping-current-during-power-up

    image.png

    显然、发生所述故障后首次给 MCU 上电时、就违反了此要求

    [/报价]

    如果器件未上电且电压大于 VDDIO+0.3、则可能会 导致器件永久损坏。 0.3V 用于正向偏置二极管阻止反向电流流向 MCU。

    MCU 正在随机切换其引脚

    否、它不会导致混乱的开关、但由于反向电流流向 MCU、反向偏置电压可能会出现在其他引脚上。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答! 在为器件供电之前是否存在一定的最大钳位电流、从而仍然可以定期启动? 例如、最大额定值中的 2mA 是否正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流仍如 6.9 电气特性中所述、如果您希望有器件永久损坏(不建议)的风险、请参阅 数据表中的 6.1 绝对最大额定值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,这为我澄清了问题!