This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850TU eQEP 接口问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614697/f29h850tu-f29h850tu-eqep-interface-question

器件型号: F29H850TU

大家好!

我将正交 A-B 编码器接口与 F29H850 MCU 配合使用、对故障行为有疑问。

问题:

如果编码器的一个通道 (A 或 B) 短接至 GND 会发生什么情况?

  1. eQEP 模块是否会继续计数(错误)?
  2. 在这种情况下、eQEP 是否具有内置故障检测功能?
  3. 是否应该实施外部监控来检测单通道故障?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我已联系过专家、需要一些时间来回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果输入为 LEVEL(高或低)、则捕捉值将重置为 0、不会出现中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divesh:

    感谢你的帮助。

    此致