This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:错误:函数调用中的参数过多

Guru**** 3020490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615587/tms320f28335-error-too-many-arguments-in-function-call

器件型号: TMS320F28335

我给了函数完全相同的参数数量定义。 但是、错误仍然存在。

更“有趣“的是、当我将参数切换到 4 时、相同的错误仍然存在。 但当参数的数量变为 3 时,错误就会变成“参数太少“。
98841312-b7d4-4efe-9f0b-db80d76faed6.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianhao Yin:

    1.您是否正确更新了功能原型?

    2.项目中的头文件是否正确链接?

    3.您能确保项目中只有一个此功能实例吗?

    4.您在这里尝试连接哪些外围设备?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢您的帮助! 您的第一个问题让我意识到、功能定义可能存在一些错误。 我将“浮动 TS“更改为“浮动 TS“、此错误似乎消失了。
    再次感谢您的帮助。 祝你一切顺利。(*^_^*)

    此致、
    天浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tianhao:

    很棒的酒店 祝你一切顺利。

    此致、

    Aswin