This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29P329-TLE4973 硬件问题

Guru**** 2782665 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010059

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614140/f29h850tu-f29p329-tle4973-hardware-question

器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: TIDA-010059

大家好!

我们将使用 TI 的 F29P329SM2QRFSQ1 MCU 和 TLE4973 电流传感器。

我们使用电阻分压器来调节 TLE4973 的输出电压 (0V 至 5V)、使其适合我们的 ADC VREF 范围 (0V 至 2.5V)。

有关滤波电容器和分压电阻器的问题:

在我们的电流原理图中、CRU.AOUT 上(分压器之后)有一个 100pF 电容器。 该电容器与分压电阻器构成 RC 低通滤波器。

MOSFET 开关频率为 15kHz、您会建议使用多大的电容和分压电阻值来实现出色的滤波和分压、而不会影响电流测量精度?

我认为选择合适的电容对于以下方面至关重要:

1.过滤开关噪声

2.为 FOC 电流控制回路保持足够的带宽

原理图。

感谢您的建议!

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    我无法看到您的原理图。 您能告诉我您正在处理的应用程序是什么吗? 这可以帮助我为您提供一个可能的参考原理图设计、您可以将其与推荐的元件进行比较

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    我正在研发一款三相电机驱动器、目前我们正在使用 TLE4973 霍尔传感器来读取相电流。

    配置:

    • TLE4973 输出电压在 0V 至 5V 之间摆动(双向电流测量)
    • 我们使用半差分模式
    • MCU ADC VREF:2.5V
    • 需要对 0V 至 5V 输出进行分频以适应 0V 至 2.5V 的范围

    此致

    e2e.ti.com/.../image_5F00_2026_2D00_02_2D00_06_5F00_093917333.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Batuhan

    由于 TLE 是 Infineon 器件、因此我们的等效器件将是 TMCS 产品线。 对于我们所有的电机驱动器参考设计、我们主要使用 INA CSA。 您可以查看  TIDA-010059 设计吗? 应该有相关的原理图可供您参考来实现此目的

    此致、

    彼得