This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有关文档的问题

Guru**** 3020560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614144/launchxl-f28379d-documentation-concern

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

大家好、E2E 专家:

我们被文档弄糊涂了。 请说明以下内容。  
 
第 4.2 节 PWM 模式和 4.3 DAC 介绍了不同的步骤、以便启用相应的模式。 但两者都包含相同的步骤:“要启用 PWM 发送模式、请将使能寄存器中的 TX 和 PA 位设置为 1、并将 DAC 位设置为 0。“ 这些指南似乎不正确。 (下面是屏幕截图)。
4.2 PWM 模式
 
4.3 DAC 模式  
 
此致、
公务员制度委员会
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否说明这是来自哪个文档? 我在 F2837xD 技术参考手册或数据表中没有看到这一点。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    屏幕截图来自“将 C2000Tm 与 AFE03x 连接:B-FSK 示例“文档(以 pdf 形式提供)。  

    e2e.ti.com/.../sprac94d_5F00_interfacing-the-C2000-with-an-AFE03x-B_2D00_FSK-Example.pdf

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 我已将此主题重定向至正确的 TIDA 专家以供跟进。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您指出这一点、您回答正确。 基于驱动器函数、文档中的错误是应将 DAC 使能部分中的 DAC 位设置为 1。 文本的所有其他部分都是正确的

    此致、

    彼得