This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 Code Composer Studio 中选择器件期间、无法找到 TMS5700714APZQQ1 器件。

Guru**** 2791185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614251/codecomposer-not-able-to-find-the-tms5700714apzqq1-device-during-device-selection-in-code-composer-studio

部件号: CODECOMPOSER

在 Code Composer Studio 中选择器件期间、我找不到 TMS5700714APZQQ1 器件。 您能否分享在 Code Composer Studio 中添加 TMS5700714APZQQ1 器件的文档或流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    CCS 12.8.1 中提供了该界面

    您正在使用哪个版本的 CCS?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagdish、

    我安装了一个较旧的版本、能够看到器件选择、但我遇到了一些问题。 我的目标是为 TMS5700714APZQQ1 器件实现引导代码。 我找不到任何说明如何实施引导代码的文档、因此我引用了 ChatGPT 并遵循了一些初始步骤。 但是、当我开始调试时会遇到一条错误消息。 您能否分享任何相关文档或协助我实施启动代码? 我还安装了 HAL 代码生成器和 XDS 仿真软件。我已安装 9.3.0 Code Composer Studio。  

    正在等待您的回答。




    此致、
    Rushikesh Porwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh Porwal:

    请参阅以下类似问题以纠正此问题:

    (+) LAUNCHXL-TMS57004:无法找到所需的动态库 jscserdes。 -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。