This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:开启期间的 IO 电压瞬态能力

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614975/f28377d-sep-io-voltage-transient-capability-during-turning-on

器件型号: F28377D-SEP
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

您好:

 

我可以同时使用两者 Delfino 28377 Sitara AM263P4 位于同一个板上;并且它们正在相互通信。 每个 DSP 使用不同的电压轨、即我使用 3.3V_Delfino 和 1.2V_Delfino 为 F28377 供电、而使用 3.3V_Sitara 和 1.2V_Sitara 为 263P4 供电。 (希望我清楚地描述了它…)

 

我的问题是每个 DSP 的 IO 瞬态电压能力如何? 在打开期间、如果其中一个 (DSP1) IO 电源首先完全打开、而另一个 (DSP2) 尚未打开。 在这种瞬态期间、DSP2 的 IO 能否从 DSP1 IO 获取电压? –我说的是两个 DSP 之间的通信线路。

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    每个器件数据表中的 IO 电气规格应指定电压和电流额定值。

    谢谢