This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-HSM EVM:无法加载基于的 SOM 运行时。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614741/f29h85x-som-evm-not-able-to-load-ram-based-hsm-run-time

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

在尝试使用基于 RAM 的 UART SBL 加载基于 RAM 的 HSM 运行时 (KP/CP 配置 HSM RT) 时、SBL 在接收到.HSMIMAGE 后以 NAK 进行响应。 如何解决此问题?

 

issue.png

此致、

Shashank

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件处于 FS 模式。 加载 HSMrt 后、即使没有校验和问题、HSM 也会响应 HSMrt 未成功加载。

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您拥有哪个版本的 F29 器件? 您还能提供 TIFS SDK、F29 SDK 和 OTPKW 版本吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    频率     - F29h850TU9.

    F29 SDK  - f29h85_1_02_01_00

    TIFS SDK  - tifs_f29h85x_1_02_01_00

    OTPKW   - 10_1_02_01

    器件处于 HS-Crt 模式、尝试加载 FS 固件以进行代码预置。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您还能提供器件的修订版本吗?   有关如何正确识别 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时 MCU 器件勘误表(修订版 B)的图示、请参阅该勘误表的 2.3 节。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我需要澄清应用程序是否在解密后写入闪存。 我需要检查控制器的器件版本。

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于代码预置、我们将使用 seccfg bin(在每个存储体模式的 tifs 中提供)。 用户可以创建 seccfg.bin 文件吗?

    我们目前正在使用 windows 命令为代码预置流程创建正确的 seccfg.bin。

    为 hs-se 模式设备创建映像、更改 devconfig.mak 和 imports.mak 中的密钥路径和设备类型就足够了、需要执行哪些步骤?

    谢谢、此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    控制器上存在代码 — xF29h850TU9T ZEX 3L - 4ACi33w CL(不存在器件版本字符)。

    此致、

    Shashank