This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:器件闪存更改为 0

Guru**** 3021000 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615124/tms320f2800137-device-flash-changed-to-0

器件型号: TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好专家  

此问题来自客户的大规模生产项目、无法重现。

客户报告了闪存数据变为 0 的问题、但之前没有 API 更改闪存数据、以下是正常闪存数据和错误闪存数据:

正常闪存数据:

:2011750008AA906C41E44761A064807428AA906C40F4460039A006F0328A90201FE8840006D8

:201176000FE0896472B487648191C5201600356SBF014892486017924752106012BE07B60093

:201770000205C242C3441E46FF201104764816959648520060079247764818CC6F03284852

:20178002009248FE880006B2BDAABDA2BDFIE0882A4D1005ACB6F155CAD2901560303A1D6.

:2017900007A3DC8809025CA483A9020876481880C064261068A4483467648180C5ACBD901E1

:20117A0092A254A166EAFE8882BE86BE8BBE0606FE0CA04A1E48A8462B4B1E42064676482F

:2017B00015BA520160147648189206501E42922519643834A8A4606487648135852006109D9

闪存数据错误:

:201750008AA906C41E44761A064807428AA906SC40F4460039A00000000000000000A6

:2017600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000069

:201770000000000000000000000000000000000000000000000090000000000000000000000000000000000000000059

:201780000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000049

:20179000000000000000000000000000000000000000000090000000000000000000000000000000000000000039

:2017A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029

:2017B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006F0361093D

:2017C0008A4A02001EF4284B01F46F03284B01FB924BFE8C0006FE041E422B438F0521D016  

起始闪存地址为:0x08175B  

是否存在任何闪存未能对某些闪存范围进行编程的可能性、或者闪存范围受到某些物理问题的影响?

 

谢谢

Joe

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    SME 在 2026 年 2 月 9 日之前为 OOO。 请预计响应会延迟。

    此致、
    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您能提供一些更多背景信息吗?

    此问题来自客户的大规模生产项目、无法重现。

    “无法复制“是什么意思? 这是表现出这种行为的单个单元?

    、但在
    之前没有 API 更改了闪存数据

    他们何时发现此问题? 例如、他们是执行 OTA 操作还是在使用闪存 API 的情况下执行某种操作还是执行任何类型的闪存操作?

    是否有任何闪存无法对某些闪存范围进行编程的可能性、或者闪存范围是否受到某些物理问题的影响?

    如果对某些闪存范围进行编程时出现问题、UNIFLASH 将引发错误、很可能在多个单元上是可重复的。

    该器件投入大规模生产了多长时间、因此需要审查该器件的故障特征是什么?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Marlyn

    很高兴见到你,请看我的答复:

    您能提供一些更多背景信息吗?

    --  【乔】  您需要闪存中的更多数据或其他一些信息来调查该问题?

    “无法复制“是什么意思? 这是表现出这种行为的单个单元?

    --  【乔】  它是单个单元、一旦此单元被 uniflash 重新编程、问题 也不会出现。 我 认为 问题会与 Uniflash 编程相关吗?

    他们何时发现此问题?

    --  【乔】   在全新设备中发现此问题、第一个设备由 uniflash 编程。

    如果对某些闪存范围进行编程时出现问题、UNIFLASH 将引发错误、很可能在多个单元上是可重复的。

    -- 【乔】 uniflash v8.7 将在执行 OnReset (0) 时报告问题 c28xx_CPU1:GEL:Error:Under Found:pkgType at (pkgType&(0xFU<0U))[F280013A.GEL:766] at Device_Config ()[F280013A.GEL:210] at  OnReset (0)。 但在对某个片段进行编程时、我们没有捕获 Uniflash 报告的特定问题。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    同样、感谢您提供更多详细信息。 如果一个单元刚刚发生这种情况、并且该问题无法重现、则该单元的初始编程可能存在问题。 如果无法重现问题、就很难推测可能发生了什么、尤其是在 Uniflash 在第一次编程期间没有记录错误的情况下。  

    此致、

    Marlyn