This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLA 后台任务

Guru**** 3020810 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614761/tms320f28388d-cla-background-task

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

你好

我的应用的 CLA 后台任务有问题、我使用的是 F28388D、我希望一项任务在 CLA 上按计数运行、因为我在启动时没有任何进一步的触发、
我使用 F28069 开发了此模块、但使用 F28388 开发时遇到了这个问题、
我在 C2000 库中尝试了其中一个用于后台任务的示例、但每次都需要触发该示例。
是否有任何解决此问题的方法?

谢谢
Hamid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 c2000ware v 6.0.0.0 中的示例 CLA3、结果似乎是正确的(我没有 F2838x 硬件供我检查)。  您正在使用哪个版本的 c2000Ware?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、  
    我正在使用  v 5.2.0.0、我发现问题是什么、我应该将我的函数置于 while (1) 循环中、在示例中、它是由计时器中断触发的 、以运行后台任务。
    我还有一个与 CLA 相关的问题、
    CLA 是否有权访问 ClbxLogicCfgRegs 和 ClbxLogicCtrlRegs 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下表列出了 CLA 寄存器访问功能: