This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:申请法国的 TI 销售联系人以更换 TMS320F2808 DSP

Guru**** 2917350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614802/tms320f2808-request-for-ti-sales-contact-in-france-for-replacement-of-tms320f2808-dsp

器件型号: TMS320F2808
主题: TMS320F280049 中讨论的其他器件

您好:

我们目前正在使用 TMS320F2808 Texas Instruments 的 DSP、用于我们系统中的逆变器控制。

由于该器件现在被视为旧产品、因此我们要查找 TI 推荐的适合我们应用的替代产品的相关信息。

因此、我们希望与法国的 Texas Instruments 销售代表或商业联系人联系、讨论可用的选项。

提前感谢您的帮助。

贷款 Gouverneur

氯化物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的关注。  在 F2808 产品文件夹 (TMS320F2808 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com) 上、我们建议使用 TMS320F280049

     作为替换器件、并提供一种比较器件以了解其如何满足您的需求的方法:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢 TMS320F280049 的建议。

    我们希望与 TI 商业代表分享我们新逆变器控制设计的技术规格和要求、以便讨论最合适的解决方案。

    是否可以与法国的销售代表联系、以便我们一起审查我们的要求并探索可用的选项?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的查询转至区域销售团队!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请求的状态为“已解决“、但我仍会收到销售部门的回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该这样做。  如果 您没有听到任何声音、您可以回复此主题、我会跟进。  即使在“已解决“状态下、您也可以在接下来的 30 天内重新发布、之后您可以“提出相关问题“