This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:ROM 符号不匹配

Guru**** 3020750 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616275/tms320f28p650dh-rom-symbol-does-not-match

器件型号: TMS320F28P650DH
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我发现 ROM 符号与实际的 ROM 代码不匹配。  

image.png

下面将展示一个简单的示例、即将 LaunchPad 置于 USB 引导中并连接到 CPU1、移除 GEL、加载 C2000WARE 6.0 中的 ROM sysmbol、然后点击 Locate file 并选择源文件夹。

可以看到、源代码在注释处停止、而不是在 C 代码处停止。

我可以匹配源和拆卸,如果我仔细看的模式在拆卸,但这带来了额外的工作,是非常不同的人谁不是家庭与亲切。

是否可以修复?

此致、

挂起