This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:我无法运行 mcan_ex3 示例

Guru**** 2918810 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614609/tms320f28p550sj-i-can-not-run-mcan_ex3-example

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我在 Lcunhpad 上的 c2000ware 6.0 和 syscfg1.24 中运行 mcan_ex3_loopback_syscfg。

我发现这个程序在第 169 号线卡住了

image.png

 

是否测试了此示例?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我比较了 ex1 和 ex3 上的 mcan 寄存器、我认为 ex3 缺少 FIFO 大小的配置

    您能帮助检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您的到来。 我正在查看这些信息、并会尽快与您联系。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我同意您的评估。 我将提交工单、以便使用正确的配置更新示例 3。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我将继续并关闭此主题、因为 TT 将用于跟踪此问题、以便在内部关闭。 感谢您的合作和持续支持。

    此致、

    Zackary Fleenor