This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:BANKMODE1 多核工程

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616320/f29h859tu-q1-bankmode1-multi-core-project

器件型号: F29H859TU-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我们以 bankmode2 提供空的多核项目工作、但我的客户希望在 bankmode1 下提供空的多核项目工作(CPU3 无法访问闪存)

因此、我想根据我们在 SDK 中提供的空多核工程来修改工程

修改 CPU3 cmd:

image.png

修改 CPU1 cmd:

image.png

修改 CPU1 步骤

image.png

但由于以下错误仍然失败。

image.png

我还上传我修改的项目: empty_project_multi_c29x1.zip 

您能帮我在 bankmode1 中完成一个多核项目吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我直接修改 system.xml 文件:它可以在 RAM 中进行 CPU3 构建、并在闪存中进行 CPU2 和 CPU1 构建

    并修改 CPU1 cmd 和 CPU3 复位地址

    现在它可以成功构建并生成正确的地图,但在我将它下载到芯片后,CPU3 无法正常运行,你能帮助检查它吗?

    我也上传我的项目: e2e.ti.com/.../empty_5F00_project_5F00_multi.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我已重新分配给 Anand 进行进一步调试、并在 notify 中添加了 Samritha。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    bankmode0 下 CPU1-CPU3 的 SDK 中已经有一个示例、您是否可以下载。 验证以下示例:

    C:\ti\f29h85x-sdk_1_03_00_00\examples\driverlib\multi_core\ipc\ipc_ex3_basic_cpu1_cpu3_multi  

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、我认为我们能够解决这个问题、Samritha 对此进行了调试。 我们可以关闭该线程。