This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:有助于选择以太网端口

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616935/launchxl-f28379d-help-with-ethernet-port-selection

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

您好、
 
我使用 LAUNCHXL-F28379D 评估板来监控电网电压和电流。 我需要每秒从电路板传输 50,000 个样本的 V&I 数据。 为此、我想添加一个以太网端口、以便用户可以通过标准连接器进行连接来读取数据。
 
是否有任何与该板兼容的以太网 BoosterPack? 如果没有、您能否提供添加以太网连接的替代选项? 我知道 SPI 转以太网解决方案、但我想知道是否有任何其他推荐的方法。
 
此致、
 
Premsagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premsagar:

    F28379D 没有与以太网连接所需的 MAC、因此需要使用外部 MAC。 F28388D 具有您所需的以太网支持。 否则、如果要继续使用 F28379D、您能看一下 EtherCAT 协议吗? 提供了适用于 F28379D controlCARD(控制卡)的附加电路板 (TMDSECATCNCD379D)、您可以进行查看

    此致、

    彼得