This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:将 C2000™︎ 与 AFE03x 连接:B-FSK 示例。 AFE031 电路板上没有信号输出

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616823/launchxl-f28379d-interfacing-the-c2000-with-an-afe03x-b-fsk-example-no-signal-output-on-the-afe031-board

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-AFE031C2000WAREAFE031

硬件

 

MCU:LAUNCHXL-F28379D

BoosterPack:BOOSTXL-AFE031

软件:C2000Ware(工程:boostxl_afe031_f28379d_dacmode)

 

问题:

 

我尝试运行 DAC 模式示例工程、为 PLC 传输生成正弦波。 该工程成功编译并加载到 MCU、但我观察到 AFE031 电路板上没有信号输出。 我遵循了应用手册:将 C2000Tm 与 AFE03x 连接:B-FSK 示例。

 

请求:

 

您能否确认最新 C2000Ware 版本中的 boostxl_afe031_f28379d_dacmode 示例是否需要已知修改来启用输出? 具体来说、默认的 SPI 初始化代码是否足以启用 AFE031 发送路径、或者是否需要手动调整寄存器? 是否有方法可以验证 C2000 和 AFE031 之间的 SPI 通信功能是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您使用的是哪个版本的 C2000WARE SDK? 您能否在 CCS 寄存器视图中检查与 SPI 相关的 GPIO、看看它们是否正在切换? 如果您可以访问逻辑分析仪、能否对信号进行范围化以查看是否正在发送任何通信数据包?

    此致、

    彼得