This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:适用于铁路 SIL3/SIL4 应用的 C2000 器件选项

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU, AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613607/tms320f28p550sg-c2000-device-options-for-railway-sil3-sil4-applications

器件型号: TMS320F28P550SG
Thread 中讨论的其他器件: F29H850TUAM2612

我们目前正在研究一个需要符合 SIL3/SIL4 安全标准的铁路应用。

在早期的设计中、使用了 TM4C1294NCPDTT3R 器件。 但是、对于即将推出的项目、此器件的长期可用性和生命周期支持存在问题、尤其是在铁路要求方面。 我们还发起了有关 TI E2E 的讨论、旨在明确该主题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613596/tm4c1294ncpdt-inquiry-on-longevity-and-suitability-of-tm4c1294ncpdtt3r

同时、如果 TM4C1294NCPDTT3R 无法满足新设计的寿命或 SIL3/SIL4 合规性期望、我们正在评估替代器件系列。 在本练习中、我们考虑 C2000 系列。

请提供以下建议:

  1. 哪些 C2000 系列器件适用于需要符合 SIL3/SIL4 标准的铁路应用?

  2. 考虑到与铁路应用需求一致的长期可用性和生命周期支持、建议将哪个 C2000 系列用于新项目设计?

您在上述方面的指导将帮助我们为未来的设计选择明智的平台。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    哪些 C2000 系列器件适用于需要符合 SIL3/SIL4 标准的铁路应用

    C2000 系列中唯一支持 SIL3 的器件是 F29x 器件系列。 请参阅此处提供的器件数据表和参考手册 ( https://www.ti.com/product/F29H850TU) 

    我还增加了我们的营销工程师来为您提供进一步的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pradhan:

    感谢您对 F29x 器件系列(唯一被确定为支持 SIL3 的 C2000 系列)的澄清以及分享相关的产品链接。 我们也感谢您向营销工程师寻求进一步的帮助。

    为了继续进行铁路应用的内部评估和长期规划、我们希望进一步说明以下几点、这些对于我们的安全和生命周期评估至关重要:

    1. 什么是官方的 发布日期/市场推出时间 有什么区别?

    2. 什么是 预计产品寿命和供货情况承诺 F29x 器件系列的代码、特别是对于长寿命的铁路应用?

    3. 还可以考虑使用 TM4C1294NCPDTT3R 器件 支持 SIL3/SIL4 系统级安全架构中使用 TI 毫米波传感器?

    4. 是什么 原始发布日期 它是什么?

    5. 什么是 当前生命周期状态和预期剩余寿命 系列的 TM4C1294NCPDTT3R 器件(例如 Active,持续,长期支持前景)?

    此外、根据之前关于该主题的讨论(包括 TI E2E 主题)、我们希望获得以下方面的指导:

    1. TI 是否建议将 TM4C1294NCPDTT3R 用于 新品 SIL3/SIL4 铁路设计,或仅用于维持现有部署。

    2. 对于 SIL3/SIL4 铁路应用、TI 是否提供或计划提供 功能安全配套资料 TM4C 器件的信息(如安全手册或 FMEDA)与 F29x 的可用信息相当?

    3. 有任何问题 长期供应计划、生命周期保证或最后购买时间政策 是否适用于客户需要了解 15-20 年铁路生命周期的 F29x 或 TM4C 系列?

    这些详细信息将帮助我们根据功能安全要求和铁路应用典型的长期可用性预期调整我们的平台选择。

    期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    F29H85x 器件将于 今年发布。 该器件当前正在采样中。

    有关我们的产品生命周期 产品生命周期|质量政策和规程|德州仪器 TI.com、请参阅以下内容

     TM4C1294NCPDTT3R 于 2014 年推出。 我建议使用较新的 MCU 、例如 AM2612 数据表、产品信息和支持| TI.com。 此器件去年投放市场、同时符合 SIL-3 等级标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Reinaldo

    为确保清晰并符合我们的内部安全评估和铁路生命周期要求、我们以表格形式汇总了我们的问题。

    我们希望您确认或更正这些条目、尤其是在独立 SIL-3 功能、系统级 SIL-3 使用、生命周期预期和 TI 关于新铁路产品开发的建议方面。

    这些结构化信息将帮助我们最终确定平台选择、并保持安全和审计审查的明确可追溯性。

    对于不推荐用作主要安全控制器的器件、TI 能否说明 SIL-3 铁路系统(例如次级控制器,监控,非安全域)中的预期或建议角色?

    请告知我们表中的任何假设是否需要调整。

    感谢您的支持。

    MCU/器件系列 独立 SIL-3 功能 (Y/N) 系统级符合 SIL-3 (Y/N) 发布/市场推出年份 预计可用性范围(年) TI 建议开发新铁路产品(初级安全控制器/次级/不推荐) 提供或计划提供功能安全配套资料(安全手册,FMEDA,故障率数据)
    TM4C1294NCPDTT3R     2014 年      
    F29H850TU (C2000 F29x) y y 2026(采样)      
    AM2612 y y 2025 年      
    适用于 SIL-3 铁路用途的任何其他 TI MCU            

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    • 是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此,在系统级别上,我们的许多 C2000 器件都支持 SIL-3 功能,它们需要外部电路。 我无法通过此公共论坛分享宣传资料。

    请联系当地销售团队了解更多信息。  

    我们将能够通过这种方式与正确的专家和配套资料联系。

    对于产品生命   周期、我无法传达其他任何公开声明产品生命周期|质量政策和规程|德州仪器 TI.com

    建议使用 F29H85x、AM261x、因为这些是较新的 MCU 并已上市。  

    在系统级可能达到 SIL-3 的其他器件包括 TMS320F280015TMS320F28P550、TMS320F28P650

    此致、

    Reinaldo Dos Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinaldo:

    感谢您在论坛上提供有关 C2000 器件和 SIL-3 系统级功能的指导。

    您能帮助指导我们了解吗 适当的内部团队或功能安全专家 谁支持 铁路/TCAS 型 SIL-3 / SIL-3 应用 范围 C2000 和 AM26xx 平台?

    我们完全愿意根据保密协议并遵循 TI 的优选参与流程继续讨论、旨在确保讨论交给正确的技术小组。

    如有需要,也可以通过论坛上的个人信息分享详细联系信息。

    感谢您的时间和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请联系当地销售团队和现场应用工程师、我们将能够提供进一步支持。