This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SECfg-EVM:用于 HS-KP 到 HS-SE 转换的 SOM Blob。

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616726/f29h85x-som-evm-seccfg-blob-for-hs-kp-to-hs-se-conversion

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

我目前正在使用 Windows PC、为了将器件从 HS-KP 转换为 HS-SE、我们需要对 Seccfg blob 进行编程。  

我更改了命令行提示符、如下图所示、如果有任何错误、请告知我:

 

 

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当活动密钥从辅助用户更改为备份密钥集时、是否需要对 seccfg blob 进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    更新后的命令行提示符对我来说看起来很好。 您是否也使用同一密钥对代码签名?

    当活动密钥从辅助用户更改为备份密钥集时、是否需要重新编程 seccfg blob?

    是的、不仅有 SECCFG blob、还有 HSM 和 C29 应用。 有关更多信息、请参阅 TIFS 文档中的“信任根交换“HSM 服务。

    此致、
    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    是、我使用相同的密钥对应用程序 HSMrt 签名?

    此致、

    Shashank