This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:闪存问题–断电后擦除代码 (CCS 12.8)

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618060/tms320f28p659dk-q1-flash-memory-issue-code-erased-after-power-off-ccs-12-8

器件型号: TMS320F28P659DK-Q1

您好、

我目前使用的是 Code Composer Studio 12.8.0.00012 版。

基于接口、一切都正常工作。 但是、当我关闭电路板时、即使我将代码刷写到闪存中、映像也会被擦除。

从硬件方面来说、一切都正常运行。

是否需要在 CCS Studio 中启用任何其他设置? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    从硬件方面、一切都正常运行。

    您能否提供有关您所使用硬件的详细信息? 您使用的是定制板或 TI 的 EVM、例如 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28P65X 

    但是、当我关闭主板时、图像会被擦除、即使我正在将代码刷入闪存中。

    您还能帮助确认引导模式引脚 (GPIO72 和 84) 是否都被拉高(逻辑 1)以进行闪存引导?

    是否需要在 CCS Studio 中启用任何其他设置? 请提供建议。

    否、不应执行任何额外的闪存编程步骤。 如果使用 Uniflash、是否看到了相同的行为

    此外、您是否正在刷写定制软件或 TI 提供的 SDK 中的某个示例? 如果使用您自己的软件、我建议首先使用 TI 提供的示例、以排除硬件设置可能出现的任何问题。  

    此致、

    Marlyn