This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:软件实现

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615004/launchxl-f28379d-software-implentation

器件型号: LAUNCHXL-F28379D

Daer Sis

我是 MARSROBOTICS 的 Ali Muheidat。 我们致力于开发机器人系统。 我在工作中使用 LAUNCHXL-F28379D。

在通信中、IT 团队开始使用具有特定防病毒(保护系统)的服务器。 当我尝试安装代码编写器时、会不断弹出消息“Unable to copy files“、如附件中的图所示:

image.png

image.png

image.png

我发送此邮件是为了请您了解处理此问题的任何建议或解决方法。  

我希望从你们这边听到。

此致、

Ali muheidat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将其分配给 CCS 团队、请期待第二天得到回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IT 团队开始使用具有特定防病毒(保护系统)的服务器

    是的、各种防病毒软件和安全软件有时会导致问题。

    消息“无法复制文件“不断弹出、如附图所示:

    在安装 ti_emupack_setup 时始终出现错误? 基本上、它总是围绕着它失败的同一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、安装失败出现在同一位置。

    我尝试安装多个版本的 CCS。 在该过程中、当安装到达 ti_emupack_setup 时、它始终会失败。

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您的账户和将运行 CCS 的账户吗? 您似乎正在使用管理员帐户。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了帐户和 管理员帐户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali — 请与我进行私人 E2E 对话、以便进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我差了你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们继续讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题已通过私人 E2E 讨论得到解决。