This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:功能安全文档

Guru**** 3020930 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617808/tms320f2800152-q1-functional-safety-document

器件型号: TMS320F2800152-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、专家

希望这能找到您。

您能否提供 TMS320 F2800152QRHBRQ1 的以下库:

  • C28x_STL
  • SDL

我的客户可以使用 Excel 进行时基故障计算? 他们与我们签订了 NDA

此致、

Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请求链接后面提供的 C28x_STL。

    C2000ware 中包括 C28x SDL。 例如:c:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\libraries\diagnostic\f280015x

    没有用于时基故障计算的可自定义 Excel。 TI 支持通过第三方工具进行 FIT 定制。 该工具在请求链接后面提供。

    向我发送内部消息、我可以提供请求链接、然后您可以与您的客户共享这些链接。