This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:无法在 CCS20.3.0 中连接目标

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616639/ccstudio-theia-unable-to-connect-target-in-ccs20-3-0

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: F29H85X-F29H85X-EVM-EVM SOM

我当前正在使用 F29H85x-F29H85x-EVM-EVM SOM 。 我尝试连接到中的目标时看到的眼图 CCS 20.3.0 、它要求进行固件升级、但我无法使用进行升级 xdsdfu DFU 模式后重置。 更新的正确步骤是什么 XDS110 固件

 

 

此致、

Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    给我一些时间与团队讨论这个问题、我很快就会回到您的身边。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您可以在以下目录 ccsXXXX\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110 中的 XDS110SupportReadMe 文件中找到更新 XDS110 固件的正确过程。

    您提到无法使用 xdsdfu 进行升级。 发生这种情况时、您是否看到任何错误? 可能有一个提到找不到该器件的器件?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ:

    我按照 XDS110SupportReadMe 中的步骤操作;但是、在将仿真器切换到 DFU 模式后、它不会接收图像。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、在将仿真器切换到 DFU 模式后、它不会接收图像。

    您能提供更多详细信息吗? 确切的错误信息是什么? 屏幕截图会有所帮助。

    谢谢

    Ki