This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:向控制卡发出刷写程序的命令

Guru**** 3020810 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606762/tms320f28p550sg-issue-flashing-program-to-control-card

器件型号: TMS320F28P550SG
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

cusomer 为 TMS320F28P550SG9 提供了控制卡、目标配置的测试连接能够连接到器件

当尝试使用闪存构建从 SDK 刷写任何代码时、会出现如下所示的错误日志  

image.png

但是、同一工程的 RAM 编译配置可以正常工作、没有任何错误。

使用的链接器命令文件是闪存构建的 28p55x_generic_flash_lnk.cmd、也尝试根据器件特定存储器位置修改链接器命令文件、发现没有可用、下面是修改后文件的快照。

image.png

 

CCS 版本为:20.2.0、

C2000Ware SDK:C2000Ware_6_00_01_00

请帮助调试问题。

此致、

Rupeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    你可以尝试以下东西:

    *重启主板,然后重试。

    *在闪存中加载基本的 LED 切换,看看它是否有效。

    * 尝试擦除闪存并重试。

    在连接目标配置并在 FLASH settings 中选择 erash flash 后、右键点击线程中的内核、即可找到该选项。

    (添加屏幕截图以供参考。)

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们已经尝试过该解决方案、但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试进入等待引导模式并使用我给出的步骤擦除闪存、然后切换回默认引脚并加载闪存程序(首先尝试加载基本 LED 闪存程序)

    (LaunchPad 上存在开关)

    此致

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我们已经尝试使用等待引导模式、但无法擦除闪存。

    我会将此问题的电子邮件中的内容发送给您!

    此致、

    Rupesh Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深入探讨一下。