This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-MCL-EVM:构建 HS-SE、HSMRt 和 SOM 映像。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617132/f29h85x-som-evm-building-of-hs-se-sbl-hsmrt-and-app-images

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

 

CC 状态  KEYREV 至 2 在中 CPFROM (要使用信任根切换激活备份制造商密钥)、我知道需要对签名和加密 SBL Application“ 、和 HSM-RT 使用备份制造商密钥。

此外、如果我更新了 HSM-SWREV SBL-SWREV APP-SWREV 、和 SSU-SWREV 在中 CPFROM 区域 我相信对应的 要加载的映像的 SWREV 值 也必须更新。

您能否说明在何处存在为加载到控制器中的映像更新这些 SWREV 字段的配置?

 

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Will  应用程序.bin文件使用 AES-256 位 CBC 进行加密。 在 HSM 模块 TRM 中、提到对于外设引导加载程序、应用程序使用 AES 256 位 CBC 进行加密、但在 TI-CBC SDK 中、我观察到该应用程序Application.bin不使用 FS 256 位 CBC 进行加密。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    这话什么意思  如何使用 AES-256-CBC 进行加密
    您能详细说明一下吗?
    默认情况下、如果通过 CCS 进行构建、则 CP 和 HS-SE HSMRt 默认启用加密。 您可以在工程属性中检查编译步骤。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    如果我更改了  KEYREV 至 2 在中 CPFROM (要使用信任根切换激活备份制造商密钥)、我知道需要对签名和加密 SBL Application“ 、和 HSM-RT 使用备份制造商密钥。

    是的、正确。

    您能否说明在何处存在更新这些 SWREV 字段以用于加载到控制器中的映像?

    您可以在 makefile/CCS 编译后步骤中更新--swrv 值。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    没有字段 “SWREV"</s>“ Imports.makdevconfig.mak makefile.de 中

    来更新签名密钥、我应该在哪里更新 密钥版本 还是应该在 devconfig 中更改密钥路径

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    没有字段 “SWREV"</s>“ Imports.makdevconfig.mak makefile.def

    检查您尝试运行的工程的 makefile。 构建步骤中应该有一个--swrv 字段。 在 CCS 中、可以在工程属性的步骤部分中对其进行修改。

    要更新签名密钥、我应该在哪里更新 密钥版本 、还是应该在 devconfig 中更改密钥路径

    您需要在 imports.mak 中更新 signing_key 的路径

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我认为上面的图片是 Makefile ccs_boot_image_gen 、用于 HSMRT 应用程序(ARM Clang 项目)。 我正在寻找应用 CPU 工程的 SWREV。

    您需要更新的路径 Signing_key imports.mak.-中、您是指将次要密钥路径更新到备份密钥路径吗?

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    如果您使用的是 CCS、右键点击工程、进入 Properties、然后点击 Build Steps。 在那里,你应该能够看到--- swrv 标志在稍微向右滚动后传递。

    您可以在 makefile.defs 中看到该算法和相应的 signing_key

    您可以根据您的用例更改算法或签名密钥。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我已经审查了主 Python 脚本mcu_rom_image_gen.py. 它.bin仅在sbl_enc= yes tifs_enc = yes 时使用 AES-256-CBC 对文件进行加密。在另一种情况下、我在 HS-UART 模式下使用 FS 引导加载程序时使用相同的脚本生成证书。 如果映像被加密、则引导过程会失败 FS、因为在 HS-UART 模式下未验证应用程序映像。

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    sbl_enc = yes 加密基于 ram 的 UART SBL 二进制文件、tifs_enc = yes 加密您的 hsmrt。


    您能解释一下您的问题/疑问吗?

    谢谢。此致、
    Aditya Singal