This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-F29x-EVM:SOM 的安全启动流程

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616632/f29h85x-som-evm-secure-boot-flow-of-f29h85x

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

  • 请参阅 devconfig.mak (TI FS) Imports.mak(F29–CLI 构建) 、和 makefiles.def(F29–CCS 构建) 足以创建 HS-SE 映像、但在编译后处理步骤中禁用了加密、如何加密映像?
  • 在 HS-SE 模式下加载基于闪存的应用程序时、应用程序是否会被解密并写入闪存?
  • 如何更新 SBL、应用程序和 HSMRt 映像的软件版本?

此致、

Shashank