This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:数字 IO 的 VOH、用于中等电流

Guru**** 3020850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616404/f29h850tu-voh-of-digital-io-for-intermediate-currents

器件型号: F29H850TU

您好!

我想驱动一个 IGBT 模块的输入、该模块具有最小 10k Ω 的内部下拉电阻器和 2.5V 的最大高电平输入阈值电压。 我的 MCU 的 VDDIO 大于 3.0V、监控器在较低级别执行复位。 为了获得一些安全裕度、我希望将 IGBT 模块的输入驱动至 2.7V 最小值的高电平、这意味着输出引脚必须提供 270uA 的电流。 遗憾的是、未给出此电流下的 VOH、IOHmin 电平对我来说已经过低。

无论 VOH 规格如何、假设模块的输入电压仅由 VDDIO、min、ROH、max 和 10k 下拉电阻决定是否安全?

根据数据表、当 VOH = VDDS_0.4V 时、ROH<=96 Ω(我认为应该是 VDDIO、而不是 VDDS)。 此电阻在较低的输出电流下是否也有效?

非常感谢!

此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是、目前没有提供 VOH、IOHmin 的级别对我来说已经太低了。

    IOH min 是–4mA、其中 VOH 是 VDDIO*0.8

    [引用 userid=“682395" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1616404/f29h850tu-voh-of-digital-io-for-intermediate-currents ]根据数据表、ROH<=96 Ω、VOH =VDDS_0.4V(我认为应该是 VDDIO、而不是 VDDS)。 此电阻在较低的输出电流下是否也有效?

    最大 ROH 值为给定的 VOH 值。 是的、VDDS 应为 VDDIO

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan!

    考虑到以上因素、简单的分压器在建议的工作条件下的所有情况下是否都有效?:

    VOH = VDDIO*RLOAD/(ROH+RLOAD)

    在我的特定情况下、参数具有以下值:

    VDDIO >= 3.0V;ROH <= 96R;RLOAD >= 10k --> VOH >= 2.97V

    还有其他因素需要考虑吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的是 VOH 是在 IOH min 下给出的、使用 ROH max 计算实际电流下的 VOH、您可以使用分压器近似值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!