This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:闪存编程期间出现错误

Guru**** 3020830 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618318/tms320f28p650sk-error-during-flash-programming

器件型号: TMS320F28P650SK
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、  
尝试在 CCS 版本中刷写工程时遇到以下错误:20.4.1.4___1.10.1。 我已经能够刷写和调试我的项目数周。 然后,今天我不小心杀死了我的设备在刷新它的过程中的电源。 现在、每次我尝试刷写时都会收到此错误。
我认为可能需要解锁并完全擦除、但我尝试使用 Uniflash 工具来执行此操作、不确定我是否做了正确的操作、但我尝试的所有操作都没有任何帮助。  
我能够刷写完全不同的设备/电路板而不会出现任何问题、只是这个设备出现了错误。  
如果您希望获得任何帮助、
Rob

2026-02-18_17-08-27.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在同一器件的不同闪存地址范围内尝试执行引导加载程序的闪存项目时收到的类似错误消息。

    谢谢、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    在闪存操作期间关断器件可能会导致未定义的行为。 似乎您正在尝试擦除启用了保护掩码的扇区。 是否可以确认闪存插件的“Erase CMDWEPROT“设置设置设置为 0x0?

    此外、器件是否处于闪存引导模式? 您是否可以尝试将其更改为等待引导、然后擦除闪存?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、

    闪存插件的擦除 CMDWEPROT 设置设置设置为 0x0、但更改引导模式以等待引导允许我擦除和编程闪存。

    Rob