This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:REFHI 驱动器

Guru**** 3020810 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618558/f29h850tu-refhi-driver

器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: REF2030、 OPA328

您好的团队、

我正在查看 F29H85 REFHI 驱动器。 在我的初始设计中、根据本白皮书的建议、我将 REF2030 和 OPA328 用作缓冲器:
www.ti.com/.../spraby5.pdf

但是、电容负载驱动能力非常低(在 pF 中)、REFHI 引脚推荐值约为 20uF。 这是否是与该 MCU 兼容的驱动程序?

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    您是否检查过 REF50xx (REF5030 针对 3.0V VREF)?  该系列精密基准适用于 F29H850 器件。  它具有集成输出缓冲器、能够处理高达 50uF 的外部电容器。  该参考 IC 实际上用于 F29H85x LaunchPad 和 SOM。

    此致、

    Joseph