This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55x 不存在安全启动示例

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1592125/tms320f28p550sj-secure-boot-example-is-not-exist-for-f28p55x

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

 

哪个版本的 C2000Ware 具有 F28P55x 的安全启动示例。

 

BR/Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvin:

    这是美国的感恩节周末、因此请预计响应会有所延迟。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    C2000Ware 在 F28P55x 器件上没有安全启动示例。 您可以参考 F2838x 或 F28P65x 示例轻松地将其移植到 F28P55x:

    • C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\boot
    • C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\boot

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    是的、我已将其移植到我的项目。 它会失败。 电路板反复继续复位、原因是什么? 我在工程中使用了新的 SecureZoneCodeSymbols。

    e2e.ti.com/.../F28P55x_5F00_SecureZoneCodeSymbols_5F00_fpu32_2D00_20251124.libe2e.ti.com/.../F28P55x_5F00_SecureZoneCodeSymbols_2D00_20251124.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要检查的几个事项:

    • 您是否能够逐步浏览代码并查看导致故障的原因?
    • 请注意、您需要将器件配置为安全闪存启动、示例才能正常工作。
    • 是否将 CMAC 身份验证标签配置为嵌入十六进制输出中?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能找出问题吗? 如果是、请将此主题标记为“Resolve(解决)“、以便我们将其关闭。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一个多月内没有回复、我会假设问题已解决并关闭主题。