This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:无工程调试中未经验证的断点

Guru**** 2779955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618425/ccstudio-theia-unverified-breakpoints-in-project-less-debug

部件号:CCSTUDIO-THEIA

您好、

 

我正在 Docker 容器中构建一个简单的示例。 我无法使用无工程调试来调试二进制文件。 我已经检查了排序映射是否正确。

 

我发现这是一个已知问题 [EXT_EP-13180] CCS 没有在映射的源文件中设置断点 — 软件问题报告 (SIR ) 。 是否有可用的补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    定于下个月发布的 CCS 20.5.0 版将包含此版本。 如果您不能等这么久、我们可以寻求提供补丁。 请与我进行私人 E2E 对话、进一步讨论。 还应说明您是否需要适用于 CCS Windows 或 Linux 的补丁。

    谢谢

    Ki