This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:CMPx_LITE_DACL 驱动器强度

Guru**** 3020810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618526/f28e120sc-cmpx_lite_dacl-driver-strength

部件号: F28E120SC

您好、
CMPx_LITE_DACL DAC 的驱动强度是多少?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    DAC 可以驱动最小的 1kΩ 阻性负载、但输出范围会受到限制。

    谢谢

    Srikanth