This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:询问 TMS320F28377 是否适合应用

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618956/tms320f28377s-inquiry-on-suitability-of-tms320f28377s-for-application

器件型号: TMS320F28377S

它可能关心的对象

我目前正在使用 TMS320F28377(176 引脚)、并想在以下条件下确认其是否适合我的应用:

SPI 接口
  - SPI-A:Micro SD 卡
  - SPI-B:多从配置
   * ADC(AD7734:24 位、4 通道)–3 个单元、所有通道均设置为 100Hz 采样率
   * DAC(AD5064:16 位、4 通道)–1 个单元
  - SPI-C:
   * ADC(AD7172:24 位、2 通道)–1 个单元、所有通道均设置为 400Hz 采样率

I2C 接口
  - RTC (m41t82)

3. UART x 4.
  -与其他芯片进行实时消息通信
  -每个端口使用一个 2048 字的缓冲区

4.算法
  -温度 PID 控制: 4 通道
  -流量 PID 控制: 8 通道

5、SD 卡文件存储
  -多个文件:
   *校准相关文件
   *日志文件
   *测量数据文件

6、重要数据存储
  -使用 2 个闪存扇区

您能否告知 TMS320F28377 是否适合这些要求、特别是内存使用和实时处理能力方面的要求? 任何建议或见解都将非常感谢。

此致、
sjkim