This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:TPS3431 — 快速超时错误查询

Guru**** 3021450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1619052/tps3431-tps3431---fast-timeout-error-query

器件型号: TPS3431
主题: TPS3435 中讨论的其他器件

我正在设计需要使用看门狗计时器的硬件设计。 我正在设计的当前看门狗器件是 TI TPS3431 (TPS3431 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。

 

您‘确认该看门狗计时器没有“FAST"超“超时错误状态。

一些看门狗器件要求传入时钟频率处于特定频带内、因此、如果时钟边沿触发过快、就会产生错误。

使用 TPS3431 进行设计要求输入的时钟频率快于其超时规格、但设计时钟频率过快没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    感谢您的提问!

    您好像询问了超时看门狗与窗口看门狗的区别、其中超时看门狗需要在设定的时间之前做出响应、而窗口看门狗则需要在设定的时间间隔内做出响应。 请参阅下图:

    TPS3431 是一种超时看门狗、无法检测到“快速“超时错误状态。

    我的另一项超时看门狗建议是具有更高计时精度、低 IQ 和动态可调节性的下一代 TPS3435。

    https://www.ti.com/product/TPS3435

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢您的答复。 我不知道“窗口“与“超时“的术语、因此非常有用。 我可以确认我的用例最适合超时看门狗、因此 TPS3431(或您建议的 TPS3435) 适用。

    谢谢

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    我很高兴听到这对我有所帮助!

    如果您没有其他问题、我将继续、关闭此主题。

    此致、

    Andrew Li