This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:GPIO 编号 17、21、22 和 46 没有数据或控制寄存器

Guru**** 3021000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618372/f28e120sc-gpio-numbers-17-21-22-and-46-do-not-have-data-or-control-registers

部件号: F28E120SC

您好、

GPIO 编号 17、21、22 和 46 没有数据或控制寄存器。 但是、它们列在“GPIO 外设多路复用“表中、并存在于 CPU_SYS_REGS 的 GPIOLPMSEL 寄存器中。 这些 GPIO 引脚是否不用于常规使用且仅用于 LPM 唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、sorroy、您好! 我们团队的人员将尽快与您联系!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    您列出的 GPIO 可以用作常规 GPIO、它们并不绑定到器件上的任何引脚。 对于您通常会使用外部 GPIO 引脚的器件“权变措施“、这些方法实际上非常有用。 例如、您可以利用 OUTPUTXBAR 的或多路复用器功能将输出到这些内部绑定的 GPIO 之一、然后将信号返回到器件中、以便与 ADCEXTSOC 或 ECAP 等器件配合使用。 这样就无需使用外部逻辑器件、弥补了该器件没有 CLB 逻辑块的不足。

    此致、

    彼得